Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Feira dos Motion Plastics da igus 2021: 168 inovações tribológicas num só stand15/07/2021

A feira real/virtual convida os visitantes a utilizar polímeros de elevada performance para melhorar suas aplicações com movimento

Mais novos produtos, extensões de gama e ofertas digitais, do que nunca: a “Feira dos Motion Plastics da igus” 2021 está digitalmente aberta. Os visitantes podem esperar 168 inovações de todos os departamentos – pacotes de cabos e mangueiras com calhas telescópicas para robôs, rolamentos de esferas para funcionamento a seco com uma duração de vida 21 vezes superior e impressão 3D de grande dimensão.

Desde o início de maio de 2020, que o stand está localizado num pavilhão em Porz-Lind, Colónia, onde foi reconhecido com o iF Design Award. A nova exposição dos motion plastics da igus (igus motion plastics show, imps) de 2021 está a começar. "Estamos no nosso segundo ano sem feiras", diz o CEO da igus, Frank Blase. "Desta vez, podemos iniciar a apresentação dos nossos novos produtos digitalmente e a toda a velocidade." O novo stand foi otimizado com base na experiência adquirida em consultas e visitas virtuais a clientes ano passado. Soluções para várias indústrias podem ser vistas numa área separada: o sistema triflex TRX telescópico e compacto para o fornecimento de energia 3D em robôs, bem como o iglidur TX2 com elevada capacidade de carga para máquinas de construção. A questão da sustentabilidade dos plásticos é agora ainda mais visível e é dada uma importância central na feira.

Stand físico da feira virtual com 168 inovações dos motion plastics
No total, 168 inovações de produtos da igus serão apresentadas na feira, que ocupa 400 metros quadrados. Por exemplo, será exibido o conjunto de rodas dentadas drygear para cobots inserido na automação low-cost, bem como o tribofilamento iglidur I151 para peças em conformidade com a FDA, detetáveis e resistentes ao desgaste para a indústria alimentar. O stand da feira laranja recebeu até agora 55.000 visitantes de todo o mundo, uma vez que o seu homónimo virtual é de livre acesso. Outros 16.000 visitantes também aproveitaram a oferta de uma visita digital com os especialistas da igus. "Por norma, no ano passado, teríamos estado presentes em 222 feiras e convenções, mas só estivemos em 26 no total", diz Blase. "Por isso, estamos muito felizes que a imps se tenha tornado uma forma diária da comunicação com os clientes". O nosso stand é um componente importante de um conceito digital da igus que permite aos utilizadores encontrar mais rapidamente os motion plastics isentos de lubrificação e manutenção adequados às suas necessidades em particular. Por exemplo o projeto de máquinas e tutoriais podem ser completados virtualmente com os consultores da igus, e além disso, os seminários online fornecem assistência e o catálogo digital interativo informações adicionais e permite aceder a documentos técnicos, artigos de blog e vídeos explicativos.

Explore a feira dos Motion Plastics da igus em
https://exhibition.igus.de/pt/welcome-screen