Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

A igus reforça a segurança dos veículos autónomos auto-guiados09/04/2020

Os AGV´s tornam-se mais leves e requerem menos manutenção, graças aos motion plastics isentos de lubrificação

Numa época de crescente digitalização das fábricas e armazéns au-tomáticos, os veículos auto-guiados (AGV) conquistam cada vez mais espaço na logística. Os requisitos de fiabilidade são elevados, de modo a garantir um processamento mais rápido e um fluxo de materiais sem impedimentos. Por isso, os fabricantes de AGV´s estão a equipar os seus sistemas com os motion plastics da igus, que tornam os veículos autónomos mais leves, energeticamente mais eficientes e reduzem a manutenção.

A utilização de veículos auto-guiados está em expansão. As razões são óbvias: as empresas utilizam os veículos auto-guiados (AGV) para aumen-tar a eficiência do fluxo de materiais, facilitar o trabalho dos funcionários ou compensar a escassez de trabalhadores qualificados. No entanto, é impor-tante que a automação seja fiável e económica. Para os veículos auto-guiados, isto significa que não podem sofrer quaisquer falhas em funcio-namento. Têm de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Isto constitui um desafio para os fabricantes de AGV´s, que pode ser superado pela integração de componentes fiáveis e económicos. Casquilhos de tribopolímeros reduzem custos de manutenção
A fiabilidade e a eficiência energética de um AGV, podem ser significati-vamente aumentadas com os motion plastics da igus. "Os casquilhos de tribopolímeros iglidur isentos de lubrificação e de manutenção utilizados nos dispositivos de inclinação e nas plataformas elevatórias dos AGV´s são até 60% mais leves que os casquilhos metálicos. Assim o peso do veículo re-duz e a performance aumenta", afirma Christian Strauch, Gestor de equi-pamentos de manipulação de materiais na igus. Os casquilhos têm uma duração de vida bastante elevada. "As fibras e os materiais de enchimento reforçam os casquilhos, para que absorvam forças elevadas e cargas nas extremidades. Os lubrificantes sólidos integrados garantem um funciona-mento a seco isento de manutenção. "Para além dos casquilhos deslizantes de tribopolímeros, a gama de casquilhos deslizantes da igus também inclui guias lineares, anéis rotativos deslizantes e rolamentos de esferas. A Knapp Industry Solutions equipa os AGV´s com módulos lineares acionados por fusos da igus
A gama de produtos da igus para AGV´s também inclui módulos lineares elétricos acionados por fusos. A Knapp Industry Solutions, que produz o Open Shuttle, um veículo que se desloca autonomamente ao longo das instalações fabris para transporte de caixas entre transportadores de rolos. O veículo é mais flexível do que outras soluções de automação para logísti-ca mais antigas e pode ser rapidamente adaptado a processos de mudança de posição. O tabuleiro do veículo tem de ser flexível e conseguir adaptar-se constantemente a diferentes alturas de transferência. O movimento é realizado por meio de dois módulos lineares drylin SLW, acionados por fuso, leves e robustos, equipados com porcas e casquilhos lineares em polímeros isentos de manutenção, que se destacam pela sua elevada fiabilidade e duração de vida.

As calhas articuladas e os cabos elétricos da igus aumentam o tempo de funcionamento dos AGV´s
Os espaços de instalação nos AGV são muito limitados. No entanto, para guiar os cabos com segurança, a igus oferece calhas articuladas com raios de curvatura muito pequenos. As calhas articuladas E2 micro, são concebi-das para espaços muito confinados. De baixo peso, com um raio de curva-tura reduzido e uma altura interior de apenas cinco milímetros. A gama de produtos da igus também inclui os cabos indicados para as calhas articula-das, com ou sem conectores, incluindo cabos que podem ser utilizados em AGV´s que operam em câmaras frigoríficas, a baixas temperaturas até -35 graus Celsius. Para que o cliente tenha a certeza de que o fornecimento de potência e dados do seu AGV funciona de forma fiável, mesmo sob estas condições adversas, a igus testa em Colónia, os cabos sob condições reais numa câmara fria. A câmara faz parte do laboratório de testes da igus, com 3800 metros quadrados, onde são executados dois mil milhões de ciclos em testes por ano. Como resultado, a igus é o único fornecedor capaz de oferecer uma garantia única de 36 meses para os seus cabos elétricos. Isto proporciona aos fabricantes de AGV´s e aos seus clientes uma fiabilidade adicional no funcionamento dos veículos auto-guiados.